Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002, BQ4802LY
主题中讨论的其他器件:BQ32000、 BQ32002、 BQ4802LY
我的电路完全基于 此处第1页上的 PDF 数据表
问题是、当我设置时间时、例如、如果我将时间设置为12:00:00、它将永远不会循环、从不会计数秒数或发生变化。 它一直保留在那个时间!
我更换了32.768kHz 晶体、但这没有解决问题。
我怀疑有很多坏的芯片。
这是因为我之前从 TI 订购了3个相同的芯片、在同一电路上没有问题。 我从 PCB 上取下了已知合格的器件之一、并将其更换为新的器件、因为问题出在批次中、并且该板不再工作。 我将已知合格的器件放在不能从新批次正常工作的电路板上、并且它可以正常工作。
TI 认为这是一个应用问题。 但我不买。 我订购了其中的25件、在5件失败后、我停止焊接、他们不会批准我的退货。
有人能不能对芯片为什么不能保持周期提供任何建议吗? 保持备用电源的电池是3V CR2032。
提前感谢!