This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:BQ4802不会循环时间

Guru**** 2676065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002, BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924669/bq4802y-bq4802-does-not-cycle-time

器件型号:BQ4802Y
主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002BQ4802LY

我的电路完全基于 此处第1页上的 PDF 数据表

问题是、当我设置时间时、例如、如果我将时间设置为12:00:00、它将永远不会循环、从不会计数秒数或发生变化。  它一直保留在那个时间!

我更换了32.768kHz 晶体、但这没有解决问题。

我怀疑有很多坏的芯片。

这是因为我之前从 TI 订购了3个相同的芯片、在同一电路上没有问题。  我从 PCB 上取下了已知合格的器件之一、并将其更换为新的器件、因为问题出在批次中、并且该板不再工作。  我将已知合格的器件放在不能从新批次正常工作的电路板上、并且它可以正常工作。

TI 认为这是一个应用问题。  但我不买。  我订购了其中的25件、在5件失败后、我停止焊接、他们不会批准我的退货。

有人能不能对芯片为什么不能保持周期提供任何建议吗?  保持备用电源的电池是3V CR2032。   

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶振频率为12.5pF 而不是6pF 是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这可能是个问题、您能否在工作板和不工作板上探测振荡器以查看振荡器是否存在差异?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电路板和非工作电路板上的振荡器没有区别。

    此外、工作板和非工作板都位于同一个生产运行板上。

    我已确保32.768kHz 晶体为所需的6pF。  两个都是 SMD。  我甚至为标准通孔交换了 SMD 晶振、但结果相同。

    我完全不知道是什么问题、尤其是因为电路在同一个生产 PCB 上是相同的。

    我确实注意到在 CEOUT 工作的电路板上、引脚# 25保持在0.05V 或更低、但在不工作的电路板上、电压介于0.5V 至1V 之间。 这使我感到奇怪。 根据数据表:

     仅当 CEIN 为低电平且 VCC 高于电源故障阈值时、CEOUT 才会变为低电平。 µs CEIN 为低电平且发生电源故障、CEOUT 将保持低电平100 μ s、或直到 CEIN 变为高电平、以先发生的时间为准。

    我已验证没有焊接桥接器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我不是该器件的专家。 我推荐 BQ32000或 BQ32002、它们是我们最受欢迎的 RTC。

    我仍将提供一些调试支持、以帮助您解决问题。 由于该器件的使用寿命较长、设计支持受到限制。

    到目前为止、您还采取了哪些其他调试步骤?  似乎您已经尝试过通过 TI 质量渠道对此进行调查、对吧?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之所以选择 BQ4802线路、是因为我需要的引脚与过时的 BQ4847相同、但晶体和电池备份位于 BQ4847内部、而 BQ4802都是外部的。

    该时钟芯片可用于老式计算机(无论是否相信)德州仪器 TI-99/4A。  对于 TI-99/4A、它需要位于 IDE 硬盘控制器上。

    它必须能够控制 BQ4802所做的外部 SRAM。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否使用 RST 或 WDO 引脚的状态来检测 IC 是否检测到它处于电源故障状态? 根据数据表:

    只要 VCC 降至电源故障阈值以下、RST 就会变为低电平。 在 VCC 加电超过阈值后、RST 在200ms (典型值)内保持低电平。

    我假设您也检查了 CEIN 引脚的状态、发现它的运行是正确的(低)、包括它应该在计数时?

    此外、您是否尝试在两块电路板上交换器件、其中一块电路板不会进行计数、而一块电路板会进行计数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将设备从一个板交换到另一个板。  从工作板切换到工作板时、该板开始工作。  反之亦然。

    明天我将再次检查 CEIN 引脚。  我相信我是这样做的、但那是几天前的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否有可能是某种 ESD 故障导致 CEIN 引脚内部短路? 这是一款使用了20年的器件、电气特性中未列出 ESD 额定值、我们很多人在我们的典型实验室环境之外工作、在这些环境中、ESD 缓解器件和策略可能未得到充分实施。

    您在哪里订购了器件? TI.com? 经销商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI.com 订购了所有器件

    计算机本身实际上已有近40年的历史!

    但是、这是一个相当新的设计、TI-99/4A 直到2005年才有 IDE 磁盘控制器。  这一生产运行于今年完成、是2005年设计的新电路板。  由于最初的 BQ4847已经过时、而且我已经看到了假冒时钟模块、因此我使用 BQ4802作为替代产品。

    正如我说过的、我从 TI.com 购买的原始 IC 中获得了3个用于生产电路板的 IC、没有任何问题。  我只购买了3件来证明它。  但是我买的大东西(我称之为大)大约30,5之后我放弃了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我唯一可以尝试的另一件事是更换晶体而不是 IC、以排除一些与晶体阻抗相关的现象。 作为一项长期尝试、您可以尝试将 BQ4802LY 与5V/3.3V LDO 和一些电平转换器(如果3.3V 的输出仍然兼容、则只需在输入端使用电阻器+齐纳钳位)配合使用。

    TI 不保证对器件进行故障分析。 如果 TI 在填写表格并满足标准(A-B-A 交换、清洁零件等)的情况下不会退回您、应用团队实际上不能做任何事情。 尽管如此、如果您遇到的问题是由许多问题引起的、我会感到惊讶、因为我们希望其他客户同时提出类似的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于开始对这种情况再作一些处理了。  我构建的 PCB 具有 BQ4802LYDW 的电路要求、引脚#6和#28与32.768晶振之间的5k 电阻器。  与使用桶形晶体之前使用的 SMD 晶体不同、这一次我注意到原始 PCB 上的情况、如果我加热晶体引脚、它将开始工作。  我的唯一假设是 SMD 存在连接问题、并且由于 SMD 存在连接问题、因此我决定构建测试板。

    我还使用 SOP28至 DIP28 IC 插座编程器适配器插座、以便快速更改 BQ4802YDW、无需焊接即可进行测试。

    在我订购的25个中、有5个不会通过、但另外20个工作完美无缺。

    我希望能够在5个不能通过测试的器件上获得一个替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以从 samples.ti.com 申请五个免费样片。 有关样片计划的更多信息、请访问:  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想能够做到这一点,但我被告知我不能做到,因为我是一个人,不是一个企业或教育机构。  我只是为20世纪80年代的旧 TI-99/4A 家用计算机提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请发送电子邮件至 cts_dc@list.ti.com、我们可以帮助您处理样片申请。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lane Boyd ]

    您好、Wyatt、

    请发送电子邮件至 cts_dc@list.ti.com、我们可以帮助您处理样片申请。

    此致、
    通道

    [/报价]

    通道、

    名为 Wyatt 的线程中没有人。  您是指我给您发送有关样片的电子邮件吗?  如果是这样、我没有权限访问该分发列表。  我已经尝试过。