This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:PCIe 100MHz 默认操作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923290/cdce6214-q1-pcie-100mhz-default-operation

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYCDCE6214

您好!

我在上电时将 HW_SW_CTRL 引脚上拉为高电平、 并连接了一个25MHz 晶体。 OE 控制也被拉高。  但是、我在输出上没有任何东西。  电源电压标称值为1.8V。  我应该寻找什么来进行调试?

谢谢、此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请首先检查 REFSEL 是否被拉至低电平。 这确保了它选择 SECREF (XTAL)作为基准。 如果已连接 I2C、请读回位 R7[0] LOCK_DET 以查看 PLL 是否已锁定。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我在原理图上将 REFSEL 与4.7K 绑定到低电平。  我将在明天的实验中进行验证。

    我将连接 USB2ANY 并重新读取锁定信息。

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    明白。 请在获得结果后告诉我。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我将暂时关闭此主题、因为它已经打开了几天。 您仍可以在获得结果后回复它。

    此致、
    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    最后回到这里……  我下载了 TICSPRO 软件

    R7 [0]= 0、表示 PLL 已解锁。

    我注意到我的 PDN 连接直接连接到 VDD (通过0欧姆电阻器)、而没有任何串联电阻。  

    如果我探测25MHz 晶体、您会期望什么振幅?

    我还应该查找其他内容吗?

    谢谢、此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    无法预测晶体的电压振幅、我们通常测量流经晶体的电流。 有关详细信息、请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snaa331/snaa331.pdf?ts=1595820920482&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCDCE6214-Q1

    无论如何、PDN 引脚不能直接连接到 VDD。 您可以使用外部4.7K 上拉电阻和0.47uF 电容接地、以减缓 PDN 引脚斜升。 或者、只需悬空 PDN 引脚、因为它具有50kOhm 内部上拉电阻。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao。  将更新 PDN 连接并查看是否允许器件启动。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 请告诉我。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    向 GND 添加电容器并不会改变 CDCE6214上电响应。  我是否可以为100MHz 输出重新加载或编程设置?

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您是否还移除或更换了 VDD 和 PDN 引脚之间的0Ohm 电阻器?  

    是的、您可以使用 Ticspro 对器件进行编程。 您可以从默认配置(在工具栏中)开始进行完整性检查。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我移除了0欧姆、并在 GND 上添加了0.1uF 电容、以在 PDN 引脚上产生 RC。  我将在今天稍后的时间对此进行讨论。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 当您获得结果时、请告诉我。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我移除了0欧姆至 VDD 电阻器。 现在只有内部上拉电阻器和一个到 GND 的外部0.1uF 电阻器

    我可以在示波器上看到 XTAL 输入接收25MHz。  

    在 TICS 软件中、我可以启用 REFCLK 输出、频率为25MHz。  我还可以看到 PLL 显示 为"锁定"、但 我似乎无法使其他输出正常工作。  当我在 REFCLK 和 PFD 之间更改 OUT0时、我希望频率加倍、但它保持在25MHz。  如果我选择 REFCLK 作为其他输出的输入、它们仍然不输出信号。  我预计会看到25MHz/6输出频率。

    希望这些信息有助于推进调试、

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如果您加载其中一个默认配置(在工具栏中、从默认配置中选择第二个配置)、您是否看到正常行为?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    如果我单击 TICS Pro 中的默认设置、输出将全部以100MHz 的频率启动。

    输出电压在低侧看起来略高、大约为0 - 300mV。  我在输出端使用了33 Ω- 50 Ω 电阻器组合。

    其他问题。

    我有一个具有8p 负载的25MHz XTAL。  是否应调整驱动器以匹配此值?

    这是我的原理图-在上电时、这些输出仍然无法成功打开。

    此致、

    Lee

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在默认的 EEPROM 页1中、GPIO1配置为 OE、因此需要将其上拉至高电平或保持悬空才能启用所有输出。 但是、在原理图中、该引脚标记为 SSC_EN。 您能否仔细检查此引脚的状态?

    HCSL 输出不需要任何外部终端。 内部有50欧姆接地、这就是所需的全部端接电阻。 此外、您还需要使用高阻抗示波器端接、以避免双端接并将摆幅减半。

    内部负载电容可在此处进行调节:  

    负载电容器会影响频率精度。 您可以增加负载电容器以降低输出频率、或减少负载电容器以增加输出频率。 这是差分负载电容。 这并不意味着该值应设置为8、因为还有 PCB 杂散电容。 您可以从~5.5pF 开始、并使用频率计数器测量输出频率。

    附件是第1页的 EEPROM 配置: e2e.ti.com/.../CDCE6214_2D00_Q1-EEPROM-page-1.txt

    您可以查看手动加载此配置后的操作是否正常。 如果正常工作、则可能意味着出厂默认 EEPROM 已损坏。 您可以覆盖 EEPROM 以进行完整性检查。 EERPOM 可在 Ticspro 的 EEPROM 页面中被覆盖。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。  这已修复了我的启动问题。  我很快移除了外部50欧姆下拉电阻、这有助于实现振幅。  我将使用0欧姆值替换串联电阻器、以改善波形形状。

    我将完成其余配置、以查看我是否需要写入自定义 EEPROM 页面或只需保留默认值。

    谢谢、此致、

    Lee