请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 你好
我将 CDCI6214用作时钟合成器或时钟分配器。 CDCI6214的 I2C 接口连接到板载 MCU。
我们需要根据外部请求更改 CDCI6214的一些运行参数。
运行模式应如下:为 CDCI6214加电、并在从 EEPROM 加载寄存器后修改寄存器。
我能否在线更改 CDCI6214的运行参数而不将寄存器值保存在 EEPROM 中?
谢谢