This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214配置

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/927742/cdci6214-configuration

器件型号:CDCI6214

你好

我将 CDCI6214用作时钟合成器或时钟分配器。 CDCI6214的 I2C 接口连接到板载 MCU。

我们需要根据外部请求更改 CDCI6214的一些运行参数。

运行模式应如下:为 CDCI6214加电、并在从 EEPROM 加载寄存器后修改寄存器。

我能否在线更改 CDCI6214的运行参数而不将寄存器值保存在 EEPROM 中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以在 EEPROM 中启动并更改寄存器、而无需保存到 EEPROM。 只需确保在 EEPROM 第1页启动即可启用 I2C。  

    EEPROM 页0禁用了 I2C 接口。  

    谢谢、此致、

    Amin