This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:数据表中的输入基准部分

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926321/lmx2582-input-reference-section-on-the-datasheet

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2572

大家好、团队、

希望你们做得好、保持安全。 当您有机会时、请就以下客户问题提供一些反馈:

在 LMX2582数据表中、它指出输入基准可以是5至1400MHz。 我们使用了10MHz VCXO、并注意到这不起作用。

乘法器前只有一个内联倍频器、乘法器的输入为40MHz 至70MHz。 那么、输入基准的最小值是否应该为20MHz、而不是5MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    此器件可支持5MHz 输入。 如果需要、可以使用倍频器使 FPD = 2x 5 = 10MHz。 请注意、当使用倍压器时、不应使用 MULT。

    此外、建议不要使用倍频器、而是使用倍频器。

    TCXO 具有1Vpp 电压摆幅、您能告诉我们它是如何连接到 LMX2582的吗? 您是否使用 TICS Pro 对 LMX2582进行编程或使用自己的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答、这对客户有所帮助。

    浏览数据表使用我们的低输入频率200MHz 输入满足最佳相位噪声是否会大幅降低相位噪声规格? 我们目前正在其他产品中使用 Analog 的 ADF4351、因此如果我们能够至少满足我们对模拟器件的需求、我们将会很高兴。 由于输出频率较低、我们为此项目切换到了 LMX2582。ADF4351我们需要在输出上使用分频器来获得30MHz。

    我们的问题是、我们将此参考与另一个器件共享、它可以处理的最大频率为26MHz。 因此、我们可以提供10至26MHz 范围内的任何内容。

    我们正在使用自己的软件、我们还没有尝试任何其他软件、我们的软件工程师刚刚开始浏览数据表、准备好编写一些软件、我们对输入基准有点困惑。

    我们的评估板与评估板几乎相同、目的是在我们的软件启动并运行评估板后对其进行微调。

    此致、

    Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    好的、10MHz 输入不是一个理想频率、特别是当它由 TCXO 提供时、这个10MHz 时钟的转换率是坏的。

    PLL 噪声受输入时钟的压摆率影响、方波对 PLL 非常好。 压摆率随频率而增加、如果时钟频率升高、即使是正弦波时钟、压摆率也会升高。  

    为了从合成器获得最佳相位噪声、我建议使用26MHz 时钟、因为压摆率更好。 另一方面、我们可以启用倍频器使 FPD = 52MHz、这将减小 N 分频器值、从而降低 PLL 噪声。

    30MHz 是唯一需要的输出频率吗? 如果是这种情况、我们可以使用10MHz 输入进行堆栈、因为这将使整数模式成为可能。 还建议使用 LMX2571或 LMX2572、因为它们是低功耗串联合成器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    非常感谢您的大力支持。