Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2571, LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2571、 LMX2572
大家好、团队、
希望你们做得好、保持安全。 当您有机会时、请就以下客户问题提供一些反馈:
在 LMX2582数据表中、它指出输入基准可以是5至1400MHz。 我们使用了10MHz VCXO、并注意到这不起作用。
乘法器前只有一个内联倍频器、乘法器的输入为40MHz 至70MHz。 那么、输入基准的最小值是否应该为20MHz、而不是5MHz?