主题中讨论的其他器件: CDCLVP1208
在 CDCM6208上、尽管我在 Digi 键上看到该器件具有带旁路的 PLL、但我在数据表中没有看到这是可行的。
如果 PLL 旁路是可行的、请告诉我、如何实现。
谢谢! Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 CDCM6208上、尽管我在 Digi 键上看到该器件具有带旁路的 PLL、但我在数据表中没有看到这是可行的。
如果 PLL 旁路是可行的、请告诉我、如何实现。
谢谢! Patrick
尊敬的 Patrick:
我假设我在下面的另一个线程中上载给您的配置也解决了此问题、但为了让将来搜索此答案的任何其他人都能得到明确的答案: Y4和 Y5的接线方式使得 PRI_REF 或 SEC_REF 能够旁路 PLL 并驱动分频器。 相关控制字段为 OUTMUX_CH4 (R9[14:13])和 OUTMUX_CH5 (R12[14:13])。 Y4和 Y5分频器应该被设定为1分频(OUTDIV4、R10[11:4]= 1、和 OUTDIV5、R13[11:4]= 1)并且小数分频器应该被禁用(FRACDIV4、R10[3:0]= 0 R11[15:0]= 0、RDC13]= 0、R13 = 0:3、RDC15]= 0)。
另请参阅 CDCM6208V1EVM:是否有 Linux SPI 驱动程序 cdcm6208?
此致、