主题中讨论的其他器件: LMH1981
你(们)好
我们将数据表中的图22作为 genlock 模式的典型应用、并设计了一个定制板。
LMH1981的时序信号(H/V/F)通过 FPGA 进行一次缓冲、然后进入 LMH1983。
这是因为我们假设选择自由运行模式(没有来自 FPGA 的输入时序信号)或 genlock 模式(具有来自 FPGA 的 H/V/F 信号)。
然后、我们有一些问题。
当我们将 LMH1983作为自由运行模式工作时、我们必须做的是设置寄存器、如表13吗?
2. NO_LOCK 在自由运行模式下何时生效?
3.是否可以使用同一电路将自由运行模式更改为 genlock 模式?
4.如果问题3的答案是肯定的,那么将寄存器设置从表8更改为表13是否足够?
5.如果问题3的答案是肯定的,是否有一个建议的序列来改变每种模式的寄存器设置?
贝斯特雷加兹