您好-
我们在1750MHz OUT 下以2.3dBc 的频率在 LMX2582评估板上测量了二次谐波。 50MHz 输入。 100MHz PDF。 简单 CW 输出。 全部锁定。
这是预期的吗?
谢谢
Chris H
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
从 EVM 文件夹中的照片中、 https://www.ti.com/tool/LMX2582EVM、R32和 R34未组装。
Vibhu 和 Noel 大家好-
我们增加了输出功率、使其在整个频率范围内大于+7dBm ("31"与"15")。
看起来、二次谐波主要由3分频操作而不是线性度决定。
因此、当我们将信号增加5dB 时、二次谐波(dBm)没有变化。
从而将最坏情况下的二次谐波从2dBc 提高到~7dBc (最坏情况为1750MHz)。
我们还看到了从端口"M"更改为端口"P"的改进。
你们是否知道"M"和"P"端口之间是否应该存在谐波性能差异? 或介于"A"和"B"之间?
再次感谢您的支持
Chris H