This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:1750MHz 输出下的二次谐波

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922662/lmx2582-2nd-harmonic-at-1750mhz-output

器件型号:LMX2582

您好-

我们在1750MHz OUT 下以2.3dBc 的频率在 LMX2582评估板上测量了二次谐波。  50MHz 输入。  100MHz PDF。  简单 CW 输出。  全部锁定。

这是预期的吗?  

谢谢

Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们从我们为贵公司提供支持的 FAE 那里得到了这个问题、我们刚刚获取了一些数据、第二次谐波得到的最差值至少为8dBc。

    BTW、我们以前从未见过2dBc 二次谐波。 一般而言、我们可以看到二次谐波大约为10 dBc 或略低于10 dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel
    我们的评估板的输出设置可能有问题。  我在图29中看到、50欧姆上拉时的输出功率应为~9dBm 至~2GHz。  我们的输出为~3dBm。  不清楚为什么在评估板上填充 R34和 R32。   如果我们移除这两个电阻器。  然后、将 RFoutAP 连接到 SpectAn、并将 RFoutAM 连接到外部50 Ω 终端。
    Chris H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我希望载波输出的功率级别大约为8dBm。  您能告诉我们以 dBm 为单位的二次谐波的功率水平是多少?

    评估板上是否实际安装了 R34和 R32? 我在 BOM 中看不到它们。

    我也可以在本周晚些时候检查我的板。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    从 EVM 文件夹中的照片中、 https://www.ti.com/tool/LMX2582EVM、R32和 R34未组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu 和 Noel、大家好、感谢你们的快速回答、我们今天将再次启动评估板 在我们的实验中进行更多测量-我认为输出的软件默认值不是"31" -可能不是电阻器问题-将在今天稍后让您了解
    再次感谢
    Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您告知我们、请随时"提出相关问题"并根据您的结果链接此主题。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu 和 Noel 大家好-
    我们增加了输出功率、使其在整个频率范围内大于+7dBm ("31"与"15")。
    看起来、二次谐波主要由3分频操作而不是线性度决定。
    因此、当我们将信号增加5dB 时、二次谐波(dBm)没有变化。
    从而将最坏情况下的二次谐波从2dBc 提高到~7dBc (最坏情况为1750MHz)。
    我们还看到了从端口"M"更改为端口"P"的改进。
    你们是否知道"M"和"P"端口之间是否应该存在谐波性能差异?  或介于"A"和"B"之间?
    再次感谢您的支持
    Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    P 和 M 端口或 A 和 B 输出之间的功率不应存在差异、这可能是 SMA 连接器松动或连接到 SMA 连接器所致。

    但是、在 EVM 上、RFoutA 具有电阻上拉电阻器、而 RFoutB 具有电感器上拉电阻器、因此我预计 EVM 上的输出 A 和输出 B 之间的功率会有所不同。

    谢谢、

    Vibhu