Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM 你(们)好。
我将 LMX2595EVM 与参考设计一起使用、并尝试在1024us 的周期内生成从8000MHz 到8100MHz 的斜坡、仅执行 RAMP0功能、当我打开上的升降功能时、似乎会执行一次斜坡 然后回到 CW 频率。 我使用50MHz 的外部振荡器、而不是 EVM 板上的集成100MHz 振荡器。 我已经发布了我的设置。 请提供任何帮助。