This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:仅生成一个斜坡

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922686/lmx2595evm-only-produce-one-ramp

器件型号:LMX2595EVM

你(们)好。

我将 LMX2595EVM 与参考设计一起使用、并尝试在1024us 的周期内生成从8000MHz 到8100MHz 的斜坡、仅执行 RAMP0功能、当我打开上的升降功能时、似乎会执行一次斜坡 然后回到 CW 频率。 我使用50MHz 的外部振荡器、而不是 EVM 板上的集成100MHz 振荡器。 我已经发布了我的设置。 请提供任何帮助。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    在"Ramp (斜坡)"页面的 VCO Calibration (VCO 校准)块中、将 Threshold (阈值)设置为30MHz 至300MHz (大于100的值正常)。

    累积斜坡频率达到该阈值后、将触发 VCO 校准。 由于您的频率斜坡范围仅为100MHz、因此您可能不需要 VCO 校准。