This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:功耗

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934749/lmk04803-power-consumtion

器件型号:LMK04803
主题中讨论的其他器件:CDCUN1208LP

您好!

我的设计需要14路输出 LVCMOS 和最小抖动。

所有输出均为40MHz、必须同步。 输入也是40MHz、但可以更改。

我计算出的功率耗散为865mW + 613mW (1478mW)。 请参阅下面的图片。

是否有办法降低功耗? 计算是否正确?

是否有其他器件能够以500mW 或更低的总功耗满足我的需求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果您仅将其用作缓冲器、您是否会考虑使用 CDCUN1208LP 等真正的扇出缓冲器?

    我将让缓冲器人员研究可能的解决方案、敬请关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2:8缓冲器是不够的。 我至少需要1:14 (或者2:14,1:16...)。

    我需要所有输出都在同一个芯片上才能获得良好的时序和低抖动。

    如果我使用2个缓冲器并使用两个同步来同步所有14个输出、可能会起作用、但这对于我的应用来说听起来会有问题。 我更喜欢对所有14个输出使用单芯片。

    需要使用此新缓冲器来替换 87016AYILF 和 8343AY-01LFT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    8个差动缓冲器可配置为16个 CMOS 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确保 CDCUN1208LP 的所有16个 LVCMOS 输出同步?

    换句话说、所有上升沿都是同时发生的?

    此外、 CDCUN1208LP 是否可以正常使用此配置? :  

    输入:LVCMOS 1.8V

    VDD = 1.8V

    输出:LVCMOS 3.3V

    VDDOx = 3.3V

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       根据数据表规格、您提供的配置不应出现问题:

    输入:LVCMOS 1.8V

    VDD = 1.8V

    输出:LVCMOS 3.3V

    VDDOx = 3.3V

    我希望您知道、输出将针对所有实际用途进行同步、您需要查找数据表中的通道间偏差。 假定所有输出负载相等、LVCMOS 模式下的最大偏斜为90ps 为3.3V。 这意味着您可以看到任何输出的上升沿之间的最大差值为90ps。