大家好、
当 CDCM9102的输出时钟 为 LVPECL 电平时、VOH 最小值(2.12V)略小于 c6678输入接口的 LVPECL 电平的 VIH 最小值(2.135V)。 这可以直接连接吗?
如果使用 CDCE62002、它应该能够直接连接。 但是 、CDCM9102 专用于 PCIe。 我对选择哪一个比较困惑。
此致、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当 CDCM9102的输出时钟 为 LVPECL 电平时、VOH 最小值(2.12V)略小于 c6678输入接口的 LVPECL 电平的 VIH 最小值(2.135V)。 这可以直接连接吗?
如果使用 CDCE62002、它应该能够直接连接。 但是 、CDCM9102 专用于 PCIe。 我对选择哪一个比较困惑。
此致、
罗美
您好、Amy、
"c6678"是什么器件?
用于3.3V 电源的 CDCM9102可提供:
如果规格确实是2.135V、那么是、则2.12V 是微不足道的。 但我不知道器件是否确认了这一点。 但是、由于 CDCM9102 VOH 取决于 VDDx 电源、因此可以通过增大该值来满足最小值。
用于3.4V 电源的 CDCM9102可提供:
谢谢、此致、
Amin
尊敬的 Amin:
感谢你的答复。
DSP 是 TMS320C6678ACYPA25。 我在文档"KeyStone 器件时钟设计指南"的第6页的表中找到了该值。 我不知道我是否对该参数有错误的理解。
KeyStone 器件时钟设计指南:www.ti.com.cn/.../sprabi4
您好、Amy、
谢谢、此致、
Amin