This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:为 DSP c6678提供 PCIe 接口的输入时钟

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935285/cdcm9102-provide-input-clock-of-pcie-interface-for-dsp-c6678

器件型号:CDCM9102

大家好、

CDCM9102的输出时钟 为 LVPECL 电平时、VOH 最小值(2.12V)略小于 c6678输入接口的 LVPECL 电平的 VIH 最小值(2.135V)。 这可以直接连接吗?

如果使用 CDCE62002、它应该能够直接连接。 但是 、CDCM9102 专用于 PCIe。 我对选择哪一个比较困惑。

此致、
罗美