This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:使用 LMK03328进行 PLLatinum 仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935284/lmk03328-pllatinum-simulation-with-lmk03328

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMH1983

大家好

如果我们问使用 LMK03328进行 PLLatinum 仿真、您是否介意?

我们的客户将使用 LMK0328和客户的配置、如下所示;
's configuration="">
LMH1983->27MHz->LMK03328->148.35MHz->FPGA

我们 使用 PLLatinum 仿真相位噪声。

LMH1983的输入相位噪声
  我们参考了图2。 《LMH1983数据表中的 CLKout1相位噪声》。

偏移频率     相位噪声
100Hz                     -115.0dB
1000Hz                   -125.0dB
10000Hz                  -135.0dB
100000Hz               -146.0dB
1000000Hz             -150.0dB

2.我们使用.txt 文件在 PLLatinum 处插入了这些相位噪声。(我们还为 PLLatinum 附加了.sim 数据)
e2e.ti.com/.../6177.20200826_5F00_LMK03328_5F00_insert-phase-noise.txt
(我们使用.zip 压缩.sim 文件。 因为论坛无法接受.sim 文件。)
e2e.ti.com/.../20200826_5F00_LMK03328.zip

因此、每个偏移处的相位噪声都会恶化10dB。

如果我们的程序不正确、您能给我们建议吗?

此致、

大田松本 's>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    这是由于27MHz 基准的相位噪声。

    请参阅下面27MHz 和148.5MHz 时基准的相位噪声。 在较高频率下、27MHz 时的相位噪声将会更高。 比例因子等于20log (新频率/现有频率)。  

    偏移 PN@27MHz PN@148.5MHz
    100 -115 100.2015243
    1000 -125. 110.2015243
    10000 -135. -120.2015243
    100000 -146. 131.2015243
    1000000 -150 -135.2015243

    在这种情况下、总 PLL 相位噪声会由此参考时钟噪声降级。 您需要更好的相位噪声27MHz VCXO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!
    与 LMH1983的 CLKOUT2相比、LMH1983+LMK03328与 LMH1983的 CLKOUT2之间有一点差异。

    LMH1983+LMK03328:-131.2015243dB@100kHz 偏移
    LMH1983 的 CLKOUT2 :-129dB@100kHz 偏移




    那么、结合使用 LMH1983+LMK03328、为了提高偏移 100kHz 时的相位噪声、我们必须 选择 良好的 LMH1983 VCXO 和环路滤波器设置?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    正确、因为100kHz 偏移相位噪声现在由27MHz 时钟源决定。  

    lane.boyd@ti.com