请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 9GHz 和14GHz 时的输出噪声很大。 其他频率(8GHz、10GHz、11GHz、12GHz、13GHz 和15GHz)的输出是纯净的。
我们有 LMX2594板、其中仅启用了一个输出的 RFoutA。 在某种程度上、9GHz 和14GHz 时的信号在频谱分析仪上具有很大的噪声。 其他频率的信号是纯净的。
请帮助我们进行故障排除。 如果您愿意、我们可以上传9GHz 的寄存器设置。
此致、
Tim