This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934689/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

9GHz 和14GHz 时的输出噪声很大。  其他频率(8GHz、10GHz、11GHz、12GHz、13GHz 和15GHz)的输出是纯净的。

我们有 LMX2594板、其中仅启用了一个输出的 RFoutA。  在某种程度上、9GHz 和14GHz 时的信号在频谱分析仪上具有很大的噪声。  其他频率的信号是纯净的。

请帮助我们进行故障排除。  如果您愿意、我们可以上传9GHz 的寄存器设置。


此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此。  LMX2594锁定在所有输出频率上。  9GHz 和14GHz 的噪声意味着中心频率周围有很多杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们确实需要 干净、嘈杂的图片以及配置文件、否则我们无法判断出错了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    非常感谢您的回复。  今天、我重新测试了9GHz 和14GHz 的设置、信号非常清晰、符合我的预期。

    我怀疑我们的窗口空调在 USB 驱动器上产生了一些噪声、并在射频输出中注入了噪声。

    我们使用 USB 3.0端口为 LMX2594供电。

    总之、非常感谢。  在这里张贴问题总是一个好主意,这样我在等待你的答复时也可以考虑这个问题。

    问题得到解决、非常感谢。

    Timothy