请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 主题中讨论的其他器件: LMK04828
大家好、
我对 LMK04832有一些疑问。
1、在 PLL2单环路模式的用例中、如果我们不使用 PLL1、我们应该如何处理 CPout1引脚、我没有找到单环路模式的参考电路。
LMK04828怎么样?
2、 LMK04832的每个时钟输出(CLKoutX)的 Div 是否可以在 SYSREF 中复位?
第28页的图8中。 分频器范围为 1至32、为什么不为1至1023。
非常感谢。