主题中讨论的其他器件:LMK03000、 CODELOADER、 USB2ANY
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我有 LMK03000器件的评估板。
我想操作它、因此我下载了 Codeloader 4程序。
问题是、为了与评估板通信、我需要 LPT 连接、这种连接在许多计算机中不再使用。
我购买了 USB-LPT 适配器、但 该程序不允许我使用 USB 接口。
您是否有其他方法可以在没有 LPT 接口的情况下操作 LMK03000评估板?
谢谢、
Yuval
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我有 LMK03000器件的评估板。
我想操作它、因此我下载了 Codeloader 4程序。
问题是、为了与评估板通信、我需要 LPT 连接、这种连接在许多计算机中不再使用。
我购买了 USB-LPT 适配器、但 该程序不允许我使用 USB 接口。
您是否有其他方法可以在没有 LPT 接口的情况下操作 LMK03000评估板?
谢谢、
Yuval
Yuval、您好!
您需要一个 USB2ANY 来互连 PC 和 EVM。 https://www.ti.com/tool/USB2ANY
但是、USB2ANY 10引脚插头和 LMK03000CEVAL uWIRE 插座的引脚分配不匹配。 下面是 USB2ANY 引脚分配。 您需要将其正确地连接到 LMK 板。
然后、安装 TICS Pro 并使用它来控制 LMK 板。