This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03000CEVAL:LMK03000CEVAL

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03000, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934265/webench-tools-lmk03000ceval-lmk03000ceval

器件型号:LMK03000CEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK03000CODELOADERUSB2ANY

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有 LMK03000器件的评估板。

我想操作它、因此我下载了 Codeloader 4程序。

问题是、为了与评估板通信、我需要 LPT 连接、这种连接在许多计算机中不再使用。

我购买了 USB-LPT 适配器、但 该程序不允许我使用 USB 接口。

 您是否有其他方法可以在没有 LPT 接口的情况下操作 LMK03000评估板?

谢谢、

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    这是一个相当旧的器件、您能告诉我您在包装箱中得到了什么? 除了 LMK03000CEVAL 板、还有其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还得到了 LPT 头电缆。 电缆的一侧有一个 LPT 连接器、另一侧是10引脚接头。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    您需要一个 USB2ANY 来互连 PC 和 EVM。  https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    但是、USB2ANY 10引脚插头和 LMK03000CEVAL uWIRE 插座的引脚分配不匹配。 下面是 USB2ANY 引脚分配。 您需要将其正确地连接到 LMK 板。

    然后、安装 TICS Pro 并使用它来控制 LMK 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这是否可行。

    当我选择 LMK03000器件时、Codeloader 4程序不允许我选择"USB"选项

    因此、如果我有"USB2ANY"、我不确定它是否能正常工作。

    BTW、USB2ANY 模块的适配器之间有何差异?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    请勿使用 CodeLoader、使用 TICS Pro、它可与 Win7或更高版本操作系统中的 USB2ANY 搭配使用。