This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 相位噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933907/lmx2594evm-lmx2594evm-phase-noise

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、  

 我正在检查是否可以使用外部时钟源(而不是 XTAL)将时钟馈送到我们的测试板

我想索取 一些有关 LMX EVM 的信息  
 
  1. EVM 是否包括时钟源、电源、SPI 编程?
  2. 我们是否需要任何非标准的设备来使用它 ?
  3. 输出的振幅是多少(我们的时钟需要1.8Vp-p)
  4. 输入或输出中的单端与差分时钟是否需要注意特定点?
  5. EVM 输出是否需要50欧姆的板载端接电阻?
  6. 模块的频率输出可编程范围是多少(我们需要20M 至1G 输出)?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该套件中提供了一个用于时钟源和编程的参考 PRO、如图1所示。  您将需要外部电源。

    1.8Vpp 输出可通过电感器上拉提供、但对于较高的频率、规格通常以 dBm 为单位。

    EVM 预计 RF 输出上的外部负载为50欧姆。 如果不使用互补输出、建议还使用50欧姆的电阻端接未使用的端口。

    EVM 输出频率范围与10MHz 至15GHz 器件兼容。

    连接为标准 SMA 类型

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liam 的回复、  

    对于1.8V 输出、您建议的典型电感器值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liam 的回复、  

    1.如果从以下链接购买时钟模块,我是否可以假定参考专业版板随附默认的时钟模块?

    https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/LMX2594EVM/296-46575-ND/7056941

    2. Pro 和 EVM 之间的串行连接器电缆还附带  LMX2594EVM?

    3.您能不能为 TI 文档中建议使用的100M Wenzel 振荡器提供确切的器件型号?

    4.对于1.8V 输出、您建议的典型电感器值是多少?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    该包装盒包含 LMX EVM、Reference Pro 板、带状电缆和 USB 电缆。

    Wenzel 时钟为 501-4623G。

    1.8Vpp = 9.08dBm。 从数据表的图18中、您可能无法在所有频率下获得该电压摆幅。 也许您应该考虑在 LMX2594之后添加一个放大器、以确保您能够获得足够的信号摆幅来驱动下一级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 答复:Noel。  

    1. 3.3V 电源通过 SMA 输入,是否有其他方法来馈入电源?

    2.对于1.8V 输出、您建议的典型电感器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    您可以将导线焊接到 Vcc SMA 连接器的焊盘上。  

    2.我们在获取图18的数据时使用了1nH 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的回复、

    所需的频率范围为100至200MHz,我希望在该范围内,EVM 可以提供9.08dBm (1.8Vpp)的摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    遗憾的是、在100MHz 至200MHz 范围内、输出电压摆幅将下降至大约1Vpp 以下。  

    这些是您想要的唯一频率吗? 您是否会考虑使用时钟发生器而不是射频合成器?  

    这是我们的时钟发生器产品系列。 您可以选择具有 CMOS 输出的时钟发生器、以确保您的电压摆幅大于1.8Vpp。

    https://www.ti.com/clocks-timing/generators/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的回复。 我问这个范围是因为我无法从图中看出这一点,这是不是100MHz 到200MHz 的1Vpp 在某处提到的?

    我们希望能够有一个可编程的基准、特别是用于测试 PLL 锁定。

    Wenzel 部件号 DigiKey 等似乎也不可用。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我们通常以100MHz 的频率测试输出、因此我们知道电压摆幅。 数据表中未提及。

    我们已经使用 Wenzel 时钟很多年了、也许它已经停产了。  

    这是供参考的 wenzel 时钟的相位噪声。

    e2e.ti.com/.../3487.1157.100-MHz-Wenzel-501_2D00_4623G.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的回复、  

    我们打算在20M - 1G 区域运行它,在该区域中,您是否期望输出幅值低于1Vpp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜这可能是可能的、我在低频时没有功率扫描数据。

    我认为、为了确保有足够的电压摆幅、您最好在 LMX2594之后保留一个缓冲级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Noel、  

    只需再次确认, 用于连接 Pro 板和 LMX2594的10引脚带状电缆 也将是从 Digikey/mouser 购买的 Aval 套件的一部分,对吧?

    我希望我不必单独购买?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、包装盒附带带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    如果在低频范围内运行以获得1.8vpp、您能否建议一个合适的缓冲器来在 LMX 的输出上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    遗憾的是、我们没有任何可支持1GHz 和1.8Vpp 输出的缓冲器。