主题中讨论的其他器件: LMX2594
大家好、
我正在检查是否可以使用外部时钟源(而不是 XTAL)将时钟馈送到我们的测试板
- EVM 是否包括时钟源、电源、SPI 编程?
- 我们是否需要任何非标准的设备来使用它 ?
- 输出的振幅是多少(我们的时钟需要1.8Vp-p)
- 输入或输出中的单端与差分时钟是否需要注意特定点?
- EVM 输出是否需要50欧姆的板载端接电阻?
- 模块的频率输出可编程范围是多少(我们需要20M 至1G 输出)?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在检查是否可以使用外部时钟源(而不是 XTAL)将时钟馈送到我们的测试板
此致
您好!
该套件中提供了一个用于时钟源和编程的参考 PRO、如图1所示。 您将需要外部电源。
1.8Vpp 输出可通过电感器上拉提供、但对于较高的频率、规格通常以 dBm 为单位。
EVM 预计 RF 输出上的外部负载为50欧姆。 如果不使用互补输出、建议还使用50欧姆的电阻端接未使用的端口。
EVM 输出频率范围与10MHz 至15GHz 器件兼容。
连接为标准 SMA 类型
此致、
感谢 Liam 的回复、
1.如果从以下链接购买时钟模块,我是否可以假定参考专业版板随附默认的时钟模块?
https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/LMX2594EVM/296-46575-ND/7056941
2. Pro 和 EVM 之间的串行连接器电缆还附带 LMX2594EVM?
3.您能不能为 TI 文档中建议使用的100M Wenzel 振荡器提供确切的器件型号?
4.对于1.8V 输出、您建议的典型电感器值是多少?
此致
您好 Siddharth、
遗憾的是、在100MHz 至200MHz 范围内、输出电压摆幅将下降至大约1Vpp 以下。
这些是您想要的唯一频率吗? 您是否会考虑使用时钟发生器而不是射频合成器?
这是我们的时钟发生器产品系列。 您可以选择具有 CMOS 输出的时钟发生器、以确保您的电压摆幅大于1.8Vpp。
您好 Siddharth、
我们通常以100MHz 的频率测试输出、因此我们知道电压摆幅。 数据表中未提及。
我们已经使用 Wenzel 时钟很多年了、也许它已经停产了。
这是供参考的 wenzel 时钟的相位噪声。
好的、谢谢 Noel、
只需再次确认, 用于连接 Pro 板和 LMX2594的10引脚带状电缆 也将是从 Digikey/mouser 购买的 Aval 套件的一部分,对吧?
我希望我不必单独购买?
此致