Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM
尊敬的 PLL 团队:
我与 LMX2820EVM 玩了一段时间。 我意识到它无法在11020至11200 MHz 之间锁定。 我使用的是 TICS Pro 软件中的"默认模式20-6-15"设置。 我认为这个问题在某种程度上与 VCO 校准有关。 我将 RB_VCO_CAPCTRL (R74)读回为:
f=11000 ➝0x4A89BD
f=11010 ➝ 0x4A895D
F=11020 ➝ 0x4A201D (PLL 在这里失去锁定)
F=11030 ➝ 0x4A201D (PLL 解锁)
(笑声)
F=11200 ➝ 0x4A201D (PLL 仍处于解锁状态)
在11020≤f≤11200的情况下、自动 VCO 校准选择 VCO_CAPCTRL 为0
我 使用 GUI 改写了 VCO_CAPCTRL (选择了 VCO_CAPCTRL_FORCE)并随机改变它、直到 PLL 锁定。 当 VCO_CAPCTRL = 45时、我能够将 PLL 锁定在11200MHz。
那么、如何使自动 VCO 校准选择正确的 VCO_CAPCTRL 值或11020 ≤ f ≤ 11200 ?
我随附了我的测试设置照片、即盒上 TICS Pro 软件和 EVM 批次信息标签的屏幕截图。
提前感谢。
Adnan