This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820EVM 无法在11至11.2GHz 之间锁定

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/934283/lmx2820-lmx2820evm-cannot-lock-between-11-and-11-2-ghz

器件型号:LMX2820

尊敬的 PLL 团队:

我与 LMX2820EVM 玩了一段时间。 我意识到它无法在11020至11200 MHz 之间锁定。 我使用的是 TICS Pro 软件中的"默认模式20-6-15"设置。 我认为这个问题在某种程度上与 VCO 校准有关。 我将 RB_VCO_CAPCTRL (R74)读回为:

f=11000 ➝0x4A89BD
f=11010 ➝ 0x4A895D
F=11020 ➝ 0x4A201D (PLL 在这里失去锁定)
F=11030 ➝ 0x4A201D (PLL 解锁)
(笑声)
F=11200 ➝ 0x4A201D (PLL 仍处于解锁状态)

在11020≤f≤11200的情况下、自动 VCO 校准选择 VCO_CAPCTRL 为0  

我 使用 GUI 改写了 VCO_CAPCTRL (选择了 VCO_CAPCTRL_FORCE)并随机改变它、直到 PLL 锁定。 当 VCO_CAPCTRL = 45时、我能够将 PLL 锁定在11200MHz。

那么、如何使自动 VCO 校准选择正确的 VCO_CAPCTRL 值或11020 ≤ f ≤ 11200 ?  

我随附了我的测试设置照片、即盒上 TICS Pro 软件和 EVM 批次信息标签的屏幕截图。

提前感谢。
Adnan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    我们已经看到一些原型 IC 在极端频率下自动校准有问题、我想您会看到同样的行为。 该问题将在最终器件中得到解决。 解决方法是手动调整 CAPCTRL 以使其锁定。

    很抱歉造成不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回答。

    1) 1) TI 何时发布最终器件? 我想在新设计中使用此 IC。  
    2) 2)您说"某些原型 IC 在极端频率下自动校准有问题"。 因此、如果我用另一个 PLMX2820 IC 替换评估板上的 IC、它是否起作用?
    3) 3)是否确定手动调整 CAPCTRL 是一种权变措施? 如何知道我选择的值在整个温度范围内会很好? PLL 针对广泛的 CAPCTRL 值锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adman、

    很抱歉、我们无法在公共论坛中告知发布日期、请发送电子邮件至客户支持网站。  

    2.可能我们没有在生产中进行筛选、我们无法确保您获得的样片没有此类问题。

    3.您可以基于11020MHz 时的回读值。 更改为所需频率、然后调整 VCO_capctrl、直到 VTune 电压大约为1.25V。