This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933736/lmh1983-question

器件型号:LMH1983

各位专家:

我的客户有以下问题、请您回答吗?
1.您是否有 VCXO 规格? 客户希望使用的拉动范围=+/-280ppm。 LMH1983是否合理?

2.根据数据表中的图28、参考时钟被输入 HIN (Hsync)。 是否可以仅通过 Hsync 同步时钟、对吧?

3.关于 LOR;
   3-1. 数据表 P17指出"假设这是一个二分频计数器、则声明 Lor 的时间为:(2 x 32767)/(27E6)= 2.4ms "、P17 (8.3.8 Lor 确定)"。
       此注释是否适用于仅丢失 Hsync 的情况、正确吗?
   3-2.  数据表 P17指出"另一方面、当 PLL 被锁定且缺少 HSync 脉冲时、当内部计数器大于以下值时、LOR 位会被置位:(一个 Hsync 脉冲+ 3中的27MHz 时钟数) x (LOR_THRES + 1)"。
       此注释是否适用于仅缺少 Hsync 的情况、是否正确?

   3-3. 数据表 P3说明"当锁定到基准时、内部10位 ADC 将跟踪环路滤波器控制电压。 当发生基准损耗(LOR)时、可对 LMH1983进行编程以保持控制电压、从而将输出精度保持在之前基准的±0.5ppm (典型值)以内。"
       输出频率的典型精度为+/-0.5%。 最大值的精度是多少?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于问题1,我请您参阅第9.2.0.1.1节:  

    因此、不建议使用+/-280ppm。  

    图28展示了一个用例、其中仅提供 Hsync 信号且器件实现了 genlock。 同步意味着什么?  

    在3-1和3-2中、您的理解是正确的。  

    在3-3上、我们没有最大值。 我们仅提供+/-0.5ppm 的典型值(您在那里有+/-0.5%)。  

    谢谢、此致、

    Amin