Other Parts Discussed in Thread: LMH1983
各位专家:
我的客户有以下问题、请您回答吗?
1.您是否有 VCXO 规格? 客户希望使用的拉动范围=+/-280ppm。 LMH1983是否合理?
2.根据数据表中的图28、参考时钟被输入 HIN (Hsync)。 是否可以仅通过 Hsync 同步时钟、对吧?
3.关于 LOR;
3-1. 数据表 P17指出"假设这是一个二分频计数器、则声明 Lor 的时间为:(2 x 32767)/(27E6)= 2.4ms "、P17 (8.3.8 Lor 确定)"。
此注释是否适用于仅丢失 Hsync 的情况、正确吗?
3-2. 数据表 P17指出"另一方面、当 PLL 被锁定且缺少 HSync 脉冲时、当内部计数器大于以下值时、LOR 位会被置位:(一个 Hsync 脉冲+ 3中的27MHz 时钟数) x (LOR_THRES + 1)"。
此注释是否适用于仅缺少 Hsync 的情况、是否正确?
3-3. 数据表 P3说明"当锁定到基准时、内部10位 ADC 将跟踪环路滤波器控制电压。 当发生基准损耗(LOR)时、可对 LMH1983进行编程以保持控制电压、从而将输出精度保持在之前基准的±0.5ppm (典型值)以内。"
输出频率的典型精度为+/-0.5%。 最大值的精度是多少?
此致、
福吉瓦拉