This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:LVCMOS 输入规格

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933230/cdclvp111-sp-lvcmos-input-specs

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204

使用具有3.3V LVCMOS 单端输入的 CDCLVP111-SP 时钟缓冲器、遵循数据表图8中所述的接口。 它工作正常、但有一个问题、即对于 Vcc = 3.3V、VEE = 0V、尤其是 VID、时钟输入信号电平不符合第6.6节中列出的技术规格要求。  

此外、不确定 VIH/VIL 规格是指什么、因为它们指出 CLK_SEL 应该与 LVTTL/LVCMOS 兼容。 例如、当 Vcc = 3.3V 时、VIH 限值最小为2.135V、最大为2.42V  这是否意味着 CLK_SEL 电平需要介于这些值之间、或者这是阈值电压的最小值和最大值?  

这是否意味着时钟需要衰减? 我注意到一些 CDCLVP 时钟缓冲器(如 CDCLVP1204)具有单独的 LCMOS 输入规格作为单端输入。   

在此应用中、输入频率为60MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    CDCLVP111-SP 数据表不指示单端输入的参数、但单端信令的速率通常低于差分。 如果您希望减小摆幅以满足数据表中给出的 VID、请在 CDCLVP111-SP 输入端为 LVCMOS 时钟线路加载50欧姆电阻、以将摆幅(和 VID)减半。

    这些 VIH 和 VIL 值似乎用于 CLK_SEL 引脚。 我的设计围绕 VIH 的最大值和 VIL 的最小值。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的评论。  CLK 输入上的50欧姆负载可能是一个好主意、因为这是一个航天项目、我们希望确保器件在最佳范围内运行。 由于没有直接 LVCMOS、LVPECL VID 规格看起来是最佳指导。  

    您对 VIH/VIL 限值的建议也是我的想法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    施加50欧姆负载的一种方法是使用顶部和底部分别为100欧姆的电阻分压器分别连接到 VCC 和 GND。 这将为 VCC/2提供50欧姆的偏置电阻、该电阻在可接受的共模范围内。 在使用单端输入时、还应将互补输入偏置到 VCC/2

    此致、
    通道