您好!
我正在使用 带完全辅助功能的 LMX2594 VTune 控制、稳定时间与仅限完全辅助功能的稳定时间相同–300uSec。 (我们使用大约10kHz LP)
VTune 选项是否应在使用完全辅助时缩短稳定时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shay、
在完全辅助的情况下、VCO 校准被跳过、因此总频率切换时间短于无辅助。
请检查以下校准应用手册是否对您有所帮助。
你(们)好
我使用的是完全辅助 VTune 控制— 1.25V
禁用电荷泵
a. CPG (R14[6:4])=0
2. 为 VTune 驱动程序加电(需要覆盖位)
a. VTUNEDRV_OVRD (R8[10])=1
b. VCO_UNEVTDRV_PD (R19[13])=0
我使用完全辅助功能并设置回读时得到的电容器、Daci 和 VCO
最后我进行设置
VCO_UNEVTDRV_PD (R19[13])=1
VTUNEDRV_OVRD (R8[10])=0
CPG (R14[6:4])= 1
遗憾的是,这种模式的稳定时间不会比全辅助模式更长。
VTune 模式1.25V 是否假定要在完全辅助模式下缩短稳定时间?
此致
Shay
您好、Shay、
我看到了您所做的一切、但我认为这种 VTune 驱动程序方法无法显著缩短锁定时间、因为您需要额外的寄存器才能进行编程。
在完全辅助下、我们绕过了 VCO 校准、因此锁定时间基本上等于编程时间+ PLL 模拟锁定时间。
我的建议是、提高编程速度。 这将缩短编程时间并减少由于 CAPCTRL、DACISET、...而产生的毛刺脉冲。 由于编程序列、不能同时生效。 您可能还需要修改环路滤波器以缩短锁定时间。
您好,
我尝试上传文件,但在 Web 中出现问题。
如果需要、我可以将其发送到邮件。
我刚刚在实验室中进行了另一项测试
LP 电路:
C1 = 2.2nF
C2 = 68nF
C3 = 1.8nF
R2 = 120 Ω
R3 = 180欧姆
Fosc = 100MHz
FPD = 10MHz
我将 Frac 模式下的 LMX2594设置为4800MHz、并仅发送以下控件
240402
2B0014
002414.
00241C
最后一个数字字的稳定时间为800uSec (不包括数字字 -只有 PLL 稳定时间)
我正在使用具有20MHz 时钟的 SPI。
仿真程序显示205uSec -总锁定时间。
谢谢
Shay