This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:带 VTune 控制的 LMX2594完全辅助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928735/lmx2594-lmx2594-full-assist-with-vtune-control

器件型号:LMX2594

您好!

我正在使用 带完全辅助功能的 LMX2594 VTune 控制、稳定时间与仅限完全辅助功能的稳定时间相同–300uSec。 (我们使用大约10kHz LP)

VTune 选项是否应在使用完全辅助时缩短稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    在完全辅助的情况下、VCO 校准被跳过、因此总频率切换时间短于无辅助。  

    请检查以下校准应用手册是否对您有所帮助。

    www.ti.com/.../snaa336

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用的是完全辅助 VTune 控制— 1.25V

    禁用电荷泵

    a.   CPG (R14[6:4])=0

    2.   为 VTune 驱动程序加电(需要覆盖位)

    a.   VTUNEDRV_OVRD (R8[10])=1

    b.   VCO_UNEVTDRV_PD (R19[13])=0

    我使用完全辅助功能并设置回读时得到的电容器、Daci 和 VCO

    最后我进行设置

    VCO_UNEVTDRV_PD (R19[13])=1

    VTUNEDRV_OVRD (R8[10])=0

    CPG (R14[6:4])= 1

    遗憾的是,这种模式的稳定时间不会比全辅助模式更长。

    VTune 模式1.25V 是否假定要在完全辅助模式下缩短稳定时间?

    此致

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    我看到了您所做的一切、但我认为这种 VTune 驱动程序方法无法显著缩短锁定时间、因为您需要额外的寄存器才能进行编程。

    在完全辅助下、我们绕过了 VCO 校准、因此锁定时间基本上等于编程时间+ PLL 模拟锁定时间。  

    我的建议是、提高编程速度。 这将缩短编程时间并减少由于 CAPCTRL、DACISET、...而产生的毛刺脉冲。 由于编程序列、不能同时生效。 您可能还需要修改环路滤波器以缩短锁定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将 LP 扩展到30kHz、而不使用完全辅助。

    仿真锁定时间结果总计为300 μ s、但我在实验练习中得到的稳定时间为800 μ s。

    为什么仿真和现实之间有很大的不同?

    谢谢

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    您能否共享您的 PllaatinumSim 仿真文件? 您可以通过转到"File"->"Save Design"来保存仿真。

    您的 SPI 编程速度也是多少?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试上传文件,但在 Web 中出现问题。

    如果需要、我可以将其发送到邮件。

    我刚刚在实验室中进行了另一项测试  

    LP 电路:

    C1 = 2.2nF

    C2 = 68nF  

    C3 = 1.8nF

    R2 = 120 Ω

    R3 = 180欧姆

    Fosc = 100MHz

    FPD = 10MHz

    我将 Frac 模式下的 LMX2594设置为4800MHz、并仅发送以下控件  

    240402

    2B0014

    002414.

    00241C

    最后一个数字字的稳定时间为800uSec (不包括数字字 -只有 PLL 稳定时间)

    我正在使用具有20MHz 时钟的 SPI。

    仿真程序显示205uSec -总锁定时间。

    谢谢

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    您可以共享您的寄存器文件吗? 尤其是我们正在寻找您的 R0、R1、R4、R19、R20、  R60、 R78。

    这些寄存器包含校准程序的延迟。 在执行校准程序之前、您开始的频率是多少。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注册:

    R0 = 00241C

    R1 = 010808

    R4=040A43

    R19=1327B7

    R20=14E048

    R60=3C0000

    R78=4E0003

    谢谢

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    您的 R36 = 0x240402、这意味着 PLL N = 1026。 您的相位检测器频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FPD 为2.5MHz

    谢谢

    Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    2.5MHz x 1026 = 2565MHz、这不是有效的 VCO 频率。

    您可以使用 TICS Pro 来生成配置吗?

    您可以使用菜单栏(回形针图标)上方的"插入文件"按钮上传.TCS 文件

    如果您能够捕获频率与时间间的关系图、将非常适合调试、这将使我们能够直观地了解哪个参数会产生很长的开关时间。