This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:偏斜

Guru**** 2964930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931397/cdce72010-skew

器件型号:CDCE72010

大家好、

客户正在使用 CDCE72010:

Output1:LVPECL、1分频

output2:LVCOMS、除以10

客户希望了解如何确定 btw Output1和 output2的偏斜、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    所有输出均由内部电路自动进行相位对齐、有关详细信息、请参阅数据表的图36。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户希望了解其设置条件下的偏移量。

    您说过、我们可以为此器件产生0ps 偏斜吗?

    LVPECL

    LVCMOS

    BTW 差异:

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    0偏斜是不切实际的,除非您使用延迟调整来手动减少偏斜。 由于两个输出的分频器值不相同、我预计偏斜将为几 ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    抱歉、我想您可能不理解我的问题、我问如果客户按如下方式设置配置、则 btw Output1与 output2之间的偏差是多少

    Output1:LVPECL、1分频

    output2:LVCOMS、10分频

    由于数据表未指定、因此任何有意义的粗略数字都可以提供给客户、感谢您的帮助!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    从表中可以看到、如果所有分频器具有相同的分频比、则偏斜为 xxps。 但是,如果分频比不相同,则偏斜会高达>1ns。 CMOS 和 LVPECL 之间还有一个 xxxps 的偏斜。 因此、我猜客户的配置是几 ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我还有进一步的问题、让我参加这次离线讨论、感谢您的帮助!

    Andrew