Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 我需要在自动斜坡模式下以斜坡模式使用 LMX2595、并且在斜坡期间无需 VCO 校准。
是否有任何有关我可以在不进行 VCO 校准的情况下使用的斜坡范围的信息。
在数据表中、只有一个示例12 - 12.125GHz。
我需要8-8.3GHz Rampe 范围。 是否可以不进行 VCO 校准?