This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:您好,Kato 或任何可以提供帮助的人。 问题与 CMOS LMC 556 1.5V 电源有关-来自 Andrew、North Wales - UK

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, LMC555, TLC556, TLC552, TLC555, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928298/lmc555-hi-kato-or-anyone-who-can-help-question-is-related-to-the-cmos-lmc-556-1-5-v-supply---from-andrew-north-wales---uk

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件:LM555TLC556TLC552TLC555TINA-TI

通过阅读数据表,我相信我可以在1.5V 的电源电压( 单节电池)下运行 CMOS LMC 556 是否可以使用1.5伏至3.5伏的锂电池运行。请观察电池?????)

这种情况下,用户将按下按钮1 (按下以使其亮起) ,微型 LED 1将锁住30秒....在30秒启动后,LED 1将关闭30秒。 LED 1将继续亮起30秒,您已经猜到了..... 30 秒后,.LED 1将关闭...依此类推。 此操作将一直持续到用户按下按钮1  以停止操作为止。 如果有一个重置按钮1,则会很好  。   

现在,CMOS LMC 556的双部分也发生了同样的情况 。  

请记住,这次 LED 1将熄灭 (除非用户按下按钮1,否则无法运行)...好!! 所以

用户现在再次按下按钮2 (按下以使其亮起),第二个微型 LED 2将亮起25分钟或30分钟..... 25分钟到30分钟后,LED 2将关闭25分钟或30分钟。如果可能,最好是30分钟。 LED 2将继续亮起25分钟或最好是30分钟,您已经猜到了...... 25分钟后或最好30分钟 后,LED 2将关闭  ...依此类推。 此操作将一直持续到用户按下按钮2以停止操作 为止。 如果有一个重置按钮2,那就更好了。

我是否需要 CMOS LM556,或者我是否可以为此应用使用标准 LMC 556。 我正在尝试使电路尽可能小,..not 表面贴装...我可以在试验电路板或实验板上放置一些东西,直到我可以设计 PCB。  如果有人可以帮助我解决此问题,或者已经制作了一个,我将非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    LMC555是 CMOS 版本、LM555是双极版本。 它们都采用 PDIP 封装(为试验电路板布置)、如果您在最终确定 PCB 时选择进行切换、则也可以采用表面贴装。 就双封装而言、LM556没有 CMOS 版本(我看不到您提到的 LMC556)。 LM556的电源电压范围为4.5V-16V。 有一个双封装 TLC556 (CMOS)、其电源电压为2V-15V。 因此、您可以选择使用单个 TLC556 (2V-15V 电源)或两个 LMC555 (1.5V-15V)。  

    对于您的设计、这些计时器是电平敏感型计时器、而不是边沿触发计时器。 您的按钮可能需要切换才能保持电压电平。 另一种选择是将按钮的输出连接到 D 触发器的时钟、以便在按下按钮时、D-FF 的输出将保持在高电压或低电压。 您的复位按钮1/2与停止按钮(第二次按下按钮1/2)有何区别? 我相信您可以在 空比为50%的可稳态模式下配置计时器、并使用计时器复位引脚作为启动和停止。 当 RESET 引脚保持低电平时、输出将为低电平、当 RESET 保持高电平时、计时器按设计运行。 在双封装中、每个计时器都有其自己的复位引脚。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TI 还 提供了 TLC555/556系列中的双路计时器 TLC552。 它的额定最低电源电压为1V、使用与 TLC556相同的引脚排列。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc552.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathryn、  

    首先,非常感谢您的回复。 我看到您有威尔士姓氏。 TLC556可能是一个选项,使用开/关开关,而使用电平敏感型开关而不是边沿触发的复位按钮是可能的。 我尝试降低成本,从而消除 D 型触发器。 但更重要的是,我尝试使 P.C.B 尽可能小(而不是表面贴装组件)。 如果您有任何包含组件的应用电路来完成我的项目,我会非常感激,因为我是一个新手,但我可以很好地焊接。

    此致  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas  

    首先感谢您的回复,非常感谢。

    建议使用 TLC556,但建议使用 TLC552。

    TLC552是否采用 D 类触发器进行边沿触发?如果我仅使用开/关开关和复位按钮、情况会更好?

    我尝试降低成本,从而消除 D 型触发器。 但更重要的是,我尝试使 P.C.B 尽可能小(而不是表面贴装组件)。 如果您有任何包含组件的应用电路来完成我的项目,我会非常感激,因为我是一个新手,但我可以很好地焊接。

    此致  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelynne,

    最后一封信 Kathryn 说,很抱歉。 今晚我没有戴着阅读眼镜…哎呀!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    老实说、我不 是在不同类型的触发器上、因为我是我介绍的精密模拟放大器产品。 TLC556和 TLC552数据表显示 了一个 RS 触发器 和 一个复位引脚。  我认为这与 D 触发器的功能不完全相同。 您可能比我更了解它们的等效性! 但请注意、TLC556和 TLC552确实使用相同类型的触发器电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TLC552仍将像 TLC556一样具有电平敏感。 差异将是较低的电源电压。 因此、无论采用哪种方法、您都需要使用开/关开关。 我将为您附加一个 TINA-TI 仿真。 器件型号为 TLC555、但操作将相同。 您可以根据您可用的器件来尝试不同的 RA、RB 和 C 值组合。 数据表以及有关 可定制555计时器的常见问题解答中提供了执行此操作所需的公式。 在仿真中、我将计时器设置为稳定配置、周期为60秒、占空比为50%(因此30秒接通/30秒关闭)。 您可以连接计时器输出引脚上的任何 LED。 只需确保使用电阻器限制电流。  

    正如您在仿真屏幕截图中看到的、当开关打开(连接到 VDD)时、计时器将开启。 当您关闭开关(接地)时、计时器关闭。 如果您愿意、可以采用相反的方式配置交换机。 需要注意的一点是、第一个高电平脉冲将大于30秒。 这是因为电容器从零开始充电、如仿真中所示。 如果这对您很重要、我链接的常见问题解答也可为您提供解决方案。 要获得30分钟的电路、您需要复制30秒的电路、但 RA、RB 和 C 的值不同

    我仍然想知道您的复位按钮在做什么。 它与按钮1和2的开/关功能有何不同?  

    最棒的

    Katlynne Jones

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_Andrew.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katlynne,

    再次感谢您。 考虑到这一点,我不需要像您建议的那样重置按钮。 30秒计时器的开/关按钮和30分钟计时器的开/关按钮。  我希望普通1.5伏电池可以为电路供电。 我会使用微型 L.E.D'。 大家都知道,我正在尝试使用分立式组件使电路尽可能的小,我可以将这些组件放在船上,然后希望再做一个小的印刷电路板。 您提到了使用名为 SPICE 的计算机程序制作电路。 我没有此程序。 如果您有此软件,您是否可以让带有软件的电路在输入和输出方面正常工作? 或屏幕截图。如果我正确,这是一个模拟数据包。

    我非常感谢您的帮助,您肯定给我带来了灵感。 如果按钮1 (30s 计时器)和按钮2 (30s 计时器)将使一个计时器独立工作,或者您是否可以同时或两者同时工作,这可能是一个愚蠢的问题。 用户决定。

    再次感谢您。

    此致

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katlynne,

    再次感谢您。 考虑到这一点,我不需要像您建议的那样重置按钮。 30秒计时器的开/关按钮和30分钟计时器的开/关按钮。  我希望普通1.5伏电池可以为电路供电。 我会使用微型 L.E.D'。 大家都知道,我正在尝试使用分立式组件使电路尽可能的小,我可以将这些组件放在船上,然后希望再做一个小的印刷电路板。 您提到了使用名为 SPICE 的计算机程序制作电路。 我没有此程序。 如果您有此软件,您是否可以让带有软件的电路在输入和输出方面正常工作? 或屏幕截图。如果我正确,这是一个模拟数据包。

    我非常感谢您的帮助,您肯定给我带来了灵感。 如果按钮1 (30s 计时器)和按钮2 (30s 计时器)将使一个计时器独立工作,或者您是否可以同时或两者同时工作,这可能是一个愚蠢的问题。 用户决定。

    你好,Katlynne 。。 我已经下载了 Tina Simulation 软件,以前从未使用过,因此我期待练习。 我 将从库中选择 TLC556可执行的操作。 我想我从菜单中选择555计时器、然后进入 TLC556、并使用电源电压为1.5伏的 VDD 解决该问题、然后添加接地轨并插入电阻器、电容器和开关。 我将使用1千欧电阻器来限制流向 L.E.D 的电流。  

    再次感谢您。

    此致

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我已链接我的 TINA-TI 仿真。 您可以下载并使用我为您制作的文件。

    e2e.ti.com/.../3326.e2e_5F00_Andrew.TSC

    我稍微更改了之前发布的原理图。 这个开关位于不同的位置。 2个开关将单独工作、button1将控制30秒计时器、button2将控制30分钟计时器。 如果需要、您可以选择使用一个开关来同时运行两个开关、但在制作 PCB 后不能进行更改。 我不认为 TINA-TI TLC556模型显示了双定时器、因此您只需使用两个定时器(实际器件都在一个芯片中)。 还要记住、TLC556的最小电源电压为2V。 因此、如果您确实希望提供1.5V 电压、则需要像 Tom 建议的那样选择 TLC552。 它们在大多数情况下都是相同的、因此除了电源电压之外、我认为差异并不重要。

    TINA-TI 非常适合在将电路制作到试验电路板上之前对其进行仿真。 如果您需要帮助、TI.com 和 YouTube 上提供了大量教程。 在本例中、您将需要运行瞬态仿真以查看计时器随时间的变化情况。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelynne,

    再次感谢您。 您提到,当按钮1打开时,由于电容器充电,30秒的脉冲将运行超过30秒,您是否知道更多时间? 另外,考虑一下以相反的方式配置的开/关按钮可能更好,因为按下按钮时,LED 会亮起。如您在脉冲稳定在大约30秒打开和关闭时所述,时间会超过30秒。

    使用 Tina Simulation 程序构建电路后,您按什么顺序查看 LED 亮起和熄灭 以及波形等??

    模拟输出。

    再次感谢您  

    此致

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将附上我为您制作的最后一个原理图的屏幕截图。 它可以解决较长的第一个脉冲问题。 当开关关闭时、计时器关闭。 在我的仿真上、200s 时、您可以看到计时器快速关闭、然后重新打开(开关关闭、然后打开)。  

    开/关是相对于您正在使用的按钮的。 您可以购买按键拆分而不是按键制作的按钮。 但请记住、为了在不添加 D 触发器的情况下实现该操作、当您希望定时器运行或不运行时、需要将按钮保持在 ON 位置或 OFF 位置。 您是否已购买按钮? 我建议改用滑动开关。 这种配置是一种巧妙的方法、可以解决较长的第一脉冲问题、而无需添加大量额外部件。 如果您确实希望开关以另一种方式工作、并且希望解决较长的第一个脉冲问题、则需要使用 类似于可设置常见问题解答 (增加了额外的晶体管和二极管)中的图16、其中复位将是您控制的开关。 此常见问题解答介绍了第一个脉冲的时间长(长59%)、并提供了有关如何解决该脉冲的建议。

    要使仿真运行、请选择 Analysis (分析)并执行瞬态仿真。 您将不会看到 LED 亮起、但在仿真中、您可以通过添加电压表来查看 LED 上的电压、该电压表将告知您 LED 是亮起还是熄灭。 如果  您需要有关仿真的更多帮助、此 TINA-TI 培训系列可为您提供帮助。 确保使用时间控制开关作为开/关按钮。 您可以双击开关并选择何时打开或关闭开关。 当您运行瞬态仿真时、开关将在您选择的时间打开/关闭。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将附上我为您制作的最后一个原理图的屏幕截图。 它可以解决较长的第一个脉冲问题。 当开关关闭时、计时器关闭。 在我的仿真上、200s 时、您可以看到计时器快速关闭、然后重新打开(开关关闭、然后打开)。  

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_Andrew_5F00_v1.TSC

    开/关是相对于您正在使用的按钮的。 您可以购买按键拆分而不是按键制作的按钮。 但请记住、为了在不添加 D 触发器的情况下实现该操作、当您希望定时器运行或不运行时、需要将按钮保持在 ON 位置或 OFF 位置。 您是否已购买按钮? 我建议改用滑动开关。 这种配置是一种巧妙的方法、可以解决较长的第一脉冲问题、而无需添加大量额外部件。 如果您确实希望开关以另一种方式工作、并且希望解决较长的第一个脉冲问题、则需要使用 类似于可设置常见问题解答 (增加了额外的晶体管和二极管)中的图16、其中复位将是您控制的开关。 此常见问题解答介绍了第一个脉冲的时间长(长59%)、并提供了有关如何解决该脉冲的建议。

    要使仿真运行、请选择 Analysis (分析)并执行瞬态仿真。 您将不会看到 LED 亮起、但在仿真中、您可以通过添加电压表来查看 LED 上的电压、该电压表将告知您 LED 是亮起还是熄灭。 如果  您需要有关仿真的更多帮助、此 TINA-TI 培训系列可为您提供帮助。 确保使用时间控制开关作为开/关按钮。 您可以双击开关并选择何时打开或关闭开关。 当您运行瞬态仿真时、开关将在您选择的时间打开/关闭。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katlynne,

    非常感谢。 我等不及要购买组件并制造电路了。 我想知道德州仪器公司是否有分支机构,我可以在 英国购买 TLC552。  再次感谢您。 你让一个韦尔斯曼感到非常高兴,我希望在电路完成后给你一张图片。

    此致

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    不用客气。 在继续进行设计时、如果您有任何其他问题、请告诉我。 您可以通过 TI.com 订购器件并将其发往英国、或查找授权经销商。 我现在要将此线程标记为已关闭、但如果遇到任何其他问题、您仍然可以响应此帖子或创建另一个帖子。

    祝您好运!

    Katlynne Jones