主题中讨论的其他器件:LM555、 TLC556、 TLC552、 TLC555、 TINA-TI
通过阅读数据表,我相信我可以在1.5V 的电源电压( 单节电池)下运行 CMOS LMC 556 是否可以使用1.5伏至3.5伏的锂电池运行。请观察电池?????)
这种情况下,用户将按下按钮1 (按下以使其亮起) ,微型 LED 1将锁住30秒....在30秒启动后,LED 1将关闭30秒。 LED 1将继续亮起30秒,您已经猜到了..... 30 秒后,.LED 1将关闭...依此类推。 此操作将一直持续到用户按下按钮1 以停止操作为止。 如果有一个重置按钮1,则会很好 。
现在,CMOS LMC 556的双部分也发生了同样的情况 。
请记住,这次 LED 1将熄灭 (除非用户按下按钮1,否则无法运行)...好!! 所以
用户现在再次按下按钮2 (按下以使其亮起),第二个微型 LED 2将亮起25分钟或30分钟..... 25分钟到30分钟后,LED 2将关闭25分钟或30分钟。如果可能,最好是30分钟。 LED 2将继续亮起25分钟或最好是30分钟,您已经猜到了...... 25分钟后或最好30分钟 后,LED 2将关闭 ...依此类推。 此操作将一直持续到用户按下按钮2以停止操作 为止。 如果有一个重置按钮2,那就更好了。
我是否需要 CMOS LM556,或者我是否可以为此应用使用标准 LMC 556。 我正在尝试使电路尽可能小,..not 表面贴装...我可以在试验电路板或实验板上放置一些东西,直到我可以设计 PCB。 如果有人可以帮助我解决此问题,或者已经制作了一个,我将非常感谢您的帮助。