This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYSREF 直流耦合

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929229/lmx2594-sysref-dc-coupling

器件型号:LMX2594

您好!

我使用 LMX2594生成时钟和 Sysref 信号。 我是 generationong A
5次 sysref 脉冲突发。  在这种情况下、交流耦合不是一个好主意、我想使用直流电
耦合。 Rx 是 PI6C5916004ZHIE、最大 VIH 为 VDD-0.9 = 2.4V。

我没有将 LMX2594的 RF_OUTB 直接连接到 Rx。 我能否减小  
LMX2594的 OUTB 高电平如何卸下电容器并插入电阻器?
 

您是否有任何建议可将2.3-3.3V 电压调整为 PI6C5916004ZHIE 的输入电平?

提前感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    您是否曾尝试更改输出功率级别以查看较低的功率设置是否符合您的要求?

    更新了(8/12):如果直流耦合输出、则无法满足 VIH < 2.4V 的要求。 输出的直流偏置随着功率设置的降低而增加。 在 PWR = 31时、测得的直流偏置 I 为2V、但是在信号摆幅上添加之后、VIH 超过要求。 在 PWR = 15时、直流偏置为2.5V、加上信号摆幅后仍超出要求。

    谢谢、

    Vibhu