请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我使用 LMX2594生成时钟和 Sysref 信号。 我是 generationong A
5次 sysref 脉冲突发。 在这种情况下、交流耦合不是一个好主意、我想使用直流电
耦合。 Rx 是 PI6C5916004ZHIE、最大 VIH 为 VDD-0.9 = 2.4V。
我没有将 LMX2594的 RF_OUTB 直接连接到 Rx。 我能否减小
LMX2594的 OUTB 高电平如何卸下电容器并插入电阻器?
您是否有任何建议可将2.3-3.3V 电压调整为 PI6C5916004ZHIE 的输入电平?
提前感谢您的关注。