This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949-Q1:I2C 就绪的启动时间、等待时间

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952124/cdce949-q1-start-up-time-wait-time-for-i2c-ready

器件型号:CDCE949-Q1

大家好、

您能否检查从 VDD 斜坡(S0上拉至 VDD)到 Yx 输出的启动时间?

此外、您能否检查从 VDD 斜坡到 I2C 访问就绪所需的等待时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    这将需要几天时间才能在工作台上进行测试。

    我将于11月4日返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢您的测试。

    我将等待您的更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    另一个快速问题。

    我是否能够在没有 S0控制(=低修复)的情况下通过0x02[3:2]=01B->10b->11b 来控制输出状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirai、

    1.我将假设您的器件处于 VDD 高电平- 1.8V、VDDO 也处于高电平- 3.3V 或2.5V 您的问题与写入位本身有关- I2C、对吗? 在这种情况下、我们可以使用数据表第5页的"SDA/SCL 时序要求"图11计算时间量(以下示例:最大快速模式):

    寄存器= 79

    写入一个字节需要29个周期

    时间= 1/400kHz = 2.5us

    总 I2C 时钟时间=寄存器 x 周期数 x 时间= 5727.5us = 5.7275ms (所有寄存器写入的最快速度)

    2.假设我们在 VDD、访问 I2C 应该没有延迟。

    3.关于您最近的问题,您能否进一步探讨这个问题? 地址0x02[3:2]控制 Y1_ST0禁用或启用 Y1、请参阅 CDCE949-Q1的第16页。 Y1禁用为低电平是一个选项、但我不清楚问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    对于第一个问题、我想知道的不是 I2C 时间。

    我想知道的是 从 VDD 斜坡(S0具有 VDD 上拉电阻、因此它同时变为高电平)到默认 EEPROM 设置下的 Y1输出的时间。 请假设 VDDOUT 同时斜升或已稳定在3.3V。

    对于第三个问题、我想知道每个输出是否只能由 I2C 控制启用/禁用。

    例如、VDD 和 VDDOUT 是稳定的、S0 =低电平、然后将0x02[3:2]从01b (三态、默认值)更改为10b (低电平输出)或11b (启用)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    我能够比我预期的更早地进行测试、希望这对您有所帮助!

    查看 Y1输出的 VDD 触发器、我看到的时间范围是320ms 至370ms。 很抱歉、我花了一段时间才知道需要什么!

    3.输出可以通过 S0和 I2C 正常启用/禁用、S1/S2也可以用于引脚控制、但需要更改 EEPROM -请参阅第10页和第11页的"控制端子配置"一节了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    在对内核启动进行进一步测试- 1.8V 而非3.3V 输出内核-我注意到时间应该是~800us。

    这应包括晶体稳定、PLL 启动等