主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW
您好!
我正在尝试弄清楚如何设置 LMX2594寄存器中的 VCO_PHASE_SYNC 和 INPIN_IGNORE 位字段。
数据表中的图27显示了两种不同的1类同步情况、具体取决于 CHDIV 的值。 当 CHDIV = 2、4或6时、它表示需要同步模式、但不需要同步脉冲、这是否意味着在该模式下、VCO_PHASE_SYNC 应设置为1、INPIN_IGNORE 应设置为1? 当 CHDIV = 1时、它表示不需要同步模式、这意味着 VCO_PHASE_SYNC 应设置为0、INPIN_IGNORE 应设置为1?
我们高度赞赏您的任何见解。
谢谢、
很好