This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:设置 VCO_PHASE_SYNC 和 INPIN_IGNORE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950956/lmx2594-setting-vco_phase_sync-and-inpin_ignore

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW

您好!

我正在尝试弄清楚如何设置 LMX2594寄存器中的 VCO_PHASE_SYNC 和 INPIN_IGNORE 位字段。

数据表中的图27显示了两种不同的1类同步情况、具体取决于 CHDIV 的值。 当 CHDIV = 2、4或6时、它表示需要同步模式、但不需要同步脉冲、这是否意味着在该模式下、VCO_PHASE_SYNC 应设置为1、INPIN_IGNORE 应设置为1? 当 CHDIV = 1时、它表示不需要同步模式、这意味着 VCO_PHASE_SYNC 应设置为0、INPIN_IGNORE 应设置为1?

我们高度赞赏您的任何见解。

谢谢、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、在 LMX2594_PLL.py 驱动程序代码中、当 M 不等于1时、如果 CHDIV 值大于6、则不会检查它、在这种情况下、图27中的流程图显示它应该会产生类别4。 我应该在实施中遵循流程图建议还是 LMX2594_PLL.py 驱动程序代码?

    谢谢、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shant、您好!

    请遵循流程图。 未使用此功能设置 TICSPRO-SW 代码。 启用 VCO_PHASE_SYNC (启用同步模式)将自动更改 IncludedDivider、如果 N 分频器打破最小 N 分频器要求、则用红色标记 N 分频器、但我相信它不会更改 INPIN_IGNORE。 这必须由用户完成。

    对于两种1类情况、SYNC 引脚不需要 SYNC 脉冲。 因此可以忽略 SYNC 引脚。 INPIN_IGNORE = 1。

    当 CHDIV = 1时、无需设置 VCO_PHASE_SYNC、当 CHDIV > 1时、设置 VCO_PHASE_SYNC = 1。

    谢谢、

    Vibhu