This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:Q (LMK00804B)输出连接到 LMX2594RHAR、观察到过冲。

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946998/lmk00804b-q-lmk00804b-output-connected-to-lmx2594rhar-overshoot-observed

器件型号:LMK00804B
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、

从 LMK00804B (Q0)到 LMX2594 (SYNC)的时钟具有一些过冲。 超出 LMX2594RHAR (接收器)的可接受 VIH 电平。请建议解决此问题的解决方案。  是否建议在接收器侧添加并联电容器以抑制过冲?

请在随附的文件中查找仿真输出。您的宝贵反馈对我们有很大帮助。

LMK00804B 引脚:
LMX2594RHAR 引脚:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmaraj、

    我很高兴能帮您看看您看到的过冲、尽管所附的仿真似乎没有正确连接。

    请提供附件建议。

    在建议使用分流电容器之前、我们希望了解更多过冲。 LMK00804B 输出电压与 LMX2594输入电压之间不应存在连接问题。 我们是否在3.3V 的典型电压下使用这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请看一下该 ch。 和仿真结果、并提供解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharamaraj、

    如果我们要使用旁路电容器来减少过冲、您希望使用160pF 左右的电容器来减少大于1GHz 的信号、但为了进行验证、您是否可以放置1nF 电容器并从此处进行仿真?

    请告诉我、设计时是否存在其他问题或限制、因为信号完整性的理想情况是使用单个电路板平面、您的电路板似乎已经设计成具有14层以上的通孔。 在哪种情况下、您是否进行了物理测量?我们是否取得了物理结果? 我预计过孔和周围器件会产生额外的信号干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharamaraj、

    如果有其他信息、请随时打开另一个 E2E TT。 我将认为这一请求已结束。