This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:在 POWERNDOWN 模式下的寄存器状态

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950115/lmx2491-registers-status-in-powndown-mode

器件型号:LMX2491

大家好、

如果 LMX2491断电设置为0、寄存器设置是否保持不变或复位为默认值?

对于电荷泵、它是电压模式还是电流模式电荷泵? 因为我们考虑向 VCO 添加恒定电压。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    所有寄存器设置在断电模式下保持不变。  

    电荷泵是电流源。 环路滤波器会将电流转变为电压。