This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:电压控制范围和响应时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949254/lmc555-voltage-control-range-and-response-time

器件型号:LMC555

尊敬的论坛:

我正在尝试使用 LMC555作为比较器("过零"检测器)、以便通过中断触发 MSP430 ADC。

我想问一下设计保证的 VC (5)引脚有用范围。 例如、我的 VDD 为3、3V、VC=1、5V。 信号馈送到 TRIG 引脚(交流耦合、输入从外部偏置为 COMP 电平0、75V)。

如果 THR = L、则'555 RS FF 存储其最后状态(例如、由于 TRIG 信号 OUT->H、尽管存在进一步的 TRIG 状态、它仍将存储此 H 电平)。 如果 THR=H、OUT 可以返回到 L

我遇到了可靠触发所需的相当大(>300mVp)的信号,并且在较高频率下无法触发(n*10kHz),尽管 LMC 被通告为3MHz 设备,因此假设它具有此功能

100ns 范围内的比较器响应时间。 可能两个 VC 的 VDD 电平都很小。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您能否提供原理图、以便我确切了解您使用的器件。 您的阈值引脚的输入是什么?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我的电路:

    THR 引脚由逻辑电路(初始为 H)控制>当 LMC Q 变为 H (触发) 时>数字电路将 THR 下拉至 L (在特定时间内、我通过开关模仿此情况):

    TINA 似乎确实考虑了'555模拟电路的实际行为(例如、可以处理10MHz/20mV 信号、这是不现实的、粗略的)。 但令我惊讶的是、实际电路无法处理大约10 KHz /100mV 的振幅信号。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您分享您的原理图。  

    在1.5V 的控制电压下、TRIG 引脚内部比较器的"阈值"为750mV。 数据表中的这些触发电压可能会在理想值之上或之下变化至少100mV。 这可能是您需要这种更高振幅的信号的原因。  

    控制电压的"有用"范围没有保证。 由于内部电阻器之间存在一些不匹配、所有这些电阻器都会有一些变化。 如果您在此处寻找高精度、则可能需要使用具有更精确基准电压的比较器。  

    TINA 中的示例正在工作、因为它以某种方式对 RS FF 的优先级进行建模。 在555计时器的常见应用中、THR 和 TRIG 永远不会同时保持高电平和低电平。 该模型似乎优先考虑 TRIG 输入、也不对 TRIG 引脚电压中的误差建模、如数据表所示。 高 THR 电压试图将输出拉至低电平、而低 Trigg 电压试图同时将输出拉至高电平。 我已经看到、在较低的控制电压下、该极性可能会翻转。 这可能是您无法触发计时器的原因(高 THR 电压始终将输出拉低)。  

    您可以尝试移除控制电压并向输入端添加1.1V 偏置、以查看这是否有用、但我怀疑它能够可靠地与幅值低至20mVp 的输入信号配合使用。   

    另一条注释、如果在拉低 THR 时输出为低电平、则当 TRIG 在该时间再次变为低电平时、输出将切换为高电平。 只需确保您了解它不会存储该低电平状态、因为 THR 为低电平。

    最棒的
    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    非常感谢您的执着!问题是由您所说的片上电阻器网络的容差导致的(低信号电平)。

    我添加了一个500K 微调电阻器、用于微调触发电平(从1、15VREF 中移除了 VC 引脚、在这里添加了微调电阻器夹点)我做了一些示波器(绿色波形是 Q)。 现在、它可以触发30mVp 的小信号(用方波和正弦两种方式进行尝试)->触发是 Q 上升沿、并通过阈值=H (对触发事件做出反应的数字电路)保持此状态。

    是的、我理解、THR=L 将只保持 Q=H 如果 THR=H、Q 可以跟随触发比较器(反相)状态。

    此致、

    Joseph