This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:读取产品 ID 时出错

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/949172/lmk04832-error-in-reading-product-id

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

通过三线制 SPI 读取错误、将产品 ID 读取为异常值。

FPGA 尝试读取 ID_PROD (0x004、0x005)。

正常值0xD1、0x63、但读取的值为0x10、0xC0。

绿色是 SDIO、黄色是 SCLK (5MHz)、蓝色是 CSn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信您正在使用自己的 SPI 接口、TI 提供的 USB2ANY 是否正确?

    我可以看到时钟周期、但并不十分清楚。 您能不能描述图像显示的内容。

    例如、这是我的样子。 是这样吗?

    R/W = 1 =>读取

    A14-A0 = 000 0000 0101 => R5

    D7-D0 = 1100 0000 => 0xC0

    谢谢、

    Vibhu