This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:Q 输出终端配置

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941274/lmk00804b-q-output-termination-configuration

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、

我们将 LMK00804BPW 用作其他3个 LMX2594RHAR 的同步器。 LMK 的 Q 输出直接连接到 LMX 的 SYNC 输入、而无需在线路上使用任何串联电阻器或上拉电阻器。 数据表中的 LMK Ω 说明:"端接50 μ A 的输出到 VDDO/2。" 这是否意味着需要在外部连接50欧姆的上拉电阻? 请详细说明此说明吗?

此外、在 LMK 的 EVM 中、输出端串联了一个43欧姆电阻。 是否包含在设计中、以及它如何与上面注释中提到的50 Ω 上拉电阻相关联。


谢谢、
苏丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sultan、

    50欧姆至 VDD/2意味着使用带有两个100欧姆电阻器的分压器将输出端接至 VDD/2。

    是的、使用43欧姆串联电阻器进行阻抗匹配。 43欧姆电阻器应放置在传输线路开始处的 LMK00804B 驱动器输出附近。 50欧姆端接放置在传输线路的末端、接收器之前。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    非常感谢您的回答。
    此外、LMK 的电压(最大值)为0.5V、但 LMX 的电压(最大值)为0.4V。 在这种情况下、低电平状态的条件失败。 请提供建议。


    谢谢、此致、
    苏丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sultan、

    VIL 值指的是 LMX 数字接口、而不是时钟输入。 对于时钟输入、这不应该是一个问题。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    LMK00804BPW Q 输出用于驱动 LMX2594的 SYNC 引脚、该引脚是一个具有数据表中所述 IO 电平的数字接口 PFB:

    LMX2594:




    LMK00804B-Q outs:(3.3V 时供电)




    两个器件均由3.3V 线路供电、因此输出电压(最大值)为0.5V、而 VIL (最大值)为0.4V。 请提供有关如何处理此问题的建议。

    此外、根据我的理解、连接到 VDDO/2的电阻分压器应位于 Zo 布线和接收器之间(如下所示)。 如果我错了、请纠正我的问题。

     

    此致、

    苏丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sultan、

    我看到,感谢作出澄清。 在这种情况下、您可能需要使用50欧姆接地、而不是50欧姆接 VDD/2、以便在输出电平方面更接近 GND。

    您还可以在 VDD = 3.3V 时应用 VDDO = 2.5V 或 VDDO = 1.8V。

    正确的、接收器端接在传输线之后、在接收器输入端接。

    此致、
    通道