This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208 CLK LVDS 交流耦合差动终端

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947896/lmk04208-lmk04208-clk-lvds-ac-coupled-differential-termination

器件型号:LMK04208

大家好、

我们通过 交流耦合 LVDS 端接将 LMK04208 CLK 连接到 RFSoC、并且我们在差分时钟信号中面临问题。

在具有100欧姆并联终端(独立于接收器 IC)的交流耦合 LVDS 中、P 和 N 波形处于同一相位。

如果没有100欧姆端接、差分信号(与接收器 IC 无关)处于不同的相位。

请提出您的想法。

此致、

Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharma、您好!

    您能否确认您的终端与"图31 "匹配。 自偏置接收器的 LVDS 终端"?

    在没有接收器的情况下、是否可以在100欧姆端接后探测 P 和 N? 这将有助于确认问题不是与 LMK04208有关、而是与 RFSoC 连接的问题。

    RFSoC 上的输入规格是什么? 它是偏置还是非偏置 LVDS 接收器?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

     根据图31中的 lmk04208数据表、我们在发送器端选择了设置和 LVDS 输出模型选择器

    在接收器端探测(没有接收器的 ibis 分配)时、差分波形如图所示

    我们仍然在同一相位获得 P 和 N。 请提出您的想法。

    此致、

    Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharma、您好!

    这似乎是 IBIS 模型的一个问题。 该部件的行为方式不同。

    请向我发送您的 Hyperlynx 测试台。

    您是否检查了其他输出、也许还有 LVPECL 格式? 我想错误会全部出现在他们身上。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    已尝试连接 Hyperlynx Line SIM 文件、但未能连接。 "联系人管理员错误弹出"

    由于我们使用的是 LVDS 模型、我们尚未对 LVPCEL 模型进行仿真。

    此致、

    Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我们正在等待您的答复。

    请告知我们是否可以通过任何其他方式发送测试设置。

    此致、

    Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharma、您好!

    我将通过电子邮件与您联系、您可以将您的仿真发送给我。 我将通过空白模拟设置工作台、但是、我们的许可证数量有限、而且我还无法测试。 为我提供测试台将会固定该过程。

    如果我能够重现您的结果。 我可以确认该器件的仿真/模型不正确。 P 和 N 输出在实际器件上的相位差为180度。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharma、您好!

    我已向您发送了一封电子邮件。 让我们通过电子邮件解决问题。 如果您有相关问题、可单击网页右上角的"+Ask a related question"按钮重新打开新 TT。

    谢谢、

    Vibhu