This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LMK04828 TICSPRO 软件配置

Guru**** 2992580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938256/lmk04828bevm-lmk04828-ticspro-software-configuration

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 LMK04832

您好!

是否可以为应用提供 TICSPRO 软件配置设置、在该设置中、器件在其 Clkin1输入上获得参考时钟535MHz、并产生6个输出时钟。 三个输出频率为8.359375MHz、一个时钟频率为66.875MHz、两个输出时钟频率为535MHz。

我们非常感谢您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne:

    我尝试为我的应用配置 TICS Pro、但我没有获得所需的输出。

    "应用中、器件在其 Clkin1输入上获得参考时钟535MHz、并将产生6个输出时钟。 三个输出的频率为8.359375MHz、一个时钟的频率为66.875MHz、两个输出时钟的频率为535MHz。'

    对此有任何输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCO 频率范围有限、LMK04828可输出535MHz 的频率。

    尝试使用 VCO 频率= 2675MHz 的 LMK04832。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn Han、

    我将 LMK04828器件用于我的应用。 在 LMK04828上无法获得这些输出。

    "

    三个输出频率为8.359375MHz、一个时钟频率为66.875MHz、两个输出时钟频率为535MHz。

    "

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    对拖延表示歉意。 我想我们误解了您的想法、并假定您希望使用 PLL、而不是在分配模式下运行。

    可以获得指定的三个频率:

    • 535MHz:可通过在 DCLKoutX_MUX 上使用旁路模式或在 DCLKoutX_MUX 上使用 Divider+DCC+HS 模式并将分频器设置为1来实现。 请注意、旁路模式不允许数字/模拟延迟或半步调优、而1分频方法允许半步和模拟延迟。 (当除以1时、数字延迟通常不有用、因为每个数字延迟周期会使1分频时钟360°前进、并且不会发生实际的相位变化)
    • 66.875MHz:8分频
    • 8.359375MHz:使用 SYSREF 分频器和64分频。 由于只有奇数输出连接到 SYSREF 路径、因此该输出只能使用奇数输出(1、3、...、11)。 确保 SYSREF_PD=0并且 SYSREF_MUX 被设定为0x3 (连续)。

    您可以使用 TICS Pro 中的"设置模式"页面将 LMK04828设置为分布模式。 确保 FB_MUX_EN=0。 我留给您决定应该使用哪个时钟输出。 请考虑数据表第6节中的引脚图、并尝试针对串扰杂散进行优化、使频率不同的时钟位于单独的时钟组中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我尝试了上述配置。

    我能够将时钟输出配置为535MHz 和66.875MHz。

    但在8.359375Mz 的情况下、通过所有设置、我将得到8.359375MHz 的 SYSREF 频率、但时钟输出中未观察到相同的频率。 是否缺少任何设置?

    PLL1是否处于分配模式?
    是否可以使用 PLL1获得这些输出、因为我在其 Clkin1输入上提供参考时钟535MHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    您是否还确保 SYSREF 路径已启用并路由到所需的输出? SDCLKoutY_PD=0、SDCLKoutY_MUX=1 (SYSREF)。

    LMK04828无法在器件时钟上生成8.359375MHz、因为 SYSREF 路径不会路由到偶数输出。  只有一个时钟分配路径驱动所有器件时钟、并且最大器件时钟分频值为31、因此不可能在器件时钟输出上生成8.359375MHz、同时在其他器件时钟输出上生成535MHz。 换言之、LMK04828只能通过 SYSREF 功能的奇数输出生成8.359375MHz。

    PLL1和 PLL2都不涉及分配模式。 虽然从技术上讲只能在 LMK04828上使用 PLL1、但使用一个或两个 PLL 不会改变器件时钟分频器或输出路由的基本限制。

    LMK04832与 LMK04828引脚兼容、集成 VCO 可在3210MHz (535*6)下运行、 最大器件时钟分频器值为1023、 器件时钟和 SYSREF 可以路由到任何输出(奇数或偶数)、因此您可以通过多种不同的方式轻松地在所需的任何输出上同时生成535MHz 和8.359375MHz。 如果您的应用不能接受 LMK04828的限制、请考虑改用 LMK04832。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。 它发挥了作用。


    对于我的另一个应用、当 Clkin1中的基准输入为80MHz 时、我要求所有时钟输出为80MHz。
    将时钟分频器值设置为24时、时钟输出频率为80MHz。
    我应该设置哪种模式以获得正确的输出。
    我将获得1920MHz 的 VCO1频率。 是这样好、还是应该选择哪个 VCO 以及应该选择什么频率。
    必须处理的任何其他配置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    我不确定您如何获得所描述的结果、因为1920MHz 不在任何一个 VCO 的范围内。 我也不清楚是要使用 PLL 和 VCO、还是只使用分配模式。

    如果您想使用集成 VCO:LMK04828的 VCO 范围为 2370至2630MHz (VCO0)和2920至3080MHz (VCO1)、由于分频器最大值为31、因此在 LMK04828上可生成80MHz 的唯一有效 VCO 频率为2400MHz 和2480MHz。 您很可能希望在2400MHz 下使用 VCO0、输出分频为30。 请注意、如果您计划使用内部 VCO、则需要向 OSCin 引脚提供一个2400MHz 的整数分频基准频率、因为 CLKin1未连接到 LMK04828上的 PLL2基准输入。 如果您需要在 CLKin1上输入80MHz 并且希望使用内部 VCO、则还需要启用 PLL1并使用外部 VCXO 作为 OSCin 基准和 PLL1反馈。 可能的 VCXO 频率包括80MHz、100MHz、50MHz 以及2400MHz 的整数除法。

    如果您的80MHz 时钟已经足够好了、并且您只需要分配模式、请从`Set Modes`页面将器件设置为分配模式。 然后、您有两个选项:

    1. 设置 DCLKoutX_MUX = 2 (旁路)。 这将直接将 CLKin1缓冲到输出格式电路、而不带模拟或数字延迟、也不带分频器。 但是,这仅适用于偶数输出(0、2、...、12)。
    2. 设置 DCLKoutX_MUX = 1 (分频器+DCC+HS)、并将分频器设置为1。 这比旁路模式的噪声略高、但它允许所有输出使用来自1分频的信号(当 SDCLKoutY_MUX 设置为器件时钟时)、而不是像在旁路模式中那样仅使用偶数输出。

    此致、