This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:DIP PKG 的流动焊接可用性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946899/lmc555-flow-soldering-availability-of-dip-pkg

器件型号:LMC555

你(们)好

您是否会建议 LMC555的 PDIP PKG (LMC555CN/NOPB)具有流动焊接  

可用性?

如果可以通过流动焊接进行安装、您能否共享该器件的允许热分布?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    对于 PDIP 封装、假设器件安装在远离焊波的电路板顶部、则可以进行流量(波形)焊接。 如果器件安装在 PCB 的底部(主体与焊波直接接触)、则存在因吸湿而导致内部分层的风险。 本 应用报告 给出了建议的波焊曲线。  e2e.ti.com/.../Recommended-Soldering-Profiles.pdf

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的建议和分享报告。

    贝斯特此致、

    Shidara