This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在将 VCO 用作 RFout 时如何确定通道分频器值?

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941064/lmx2594-how-do-determine-channel-divider-value-when-use-vco-as-rfout

器件型号:LMX2594

您可以看到、RFoutA 是 VCO、RFoutB 是 SYSREF。

当我要将通道分频器值更改为768时、会显示一条错误消息、其中显示通道分频器值不能超过256。

根据数据表、我知道表8中对通道分频器值存在限制。

但 FVCO <= 11.5GHz、因此通道分频器值可高达768。

出什么问题了?

另一个问题。

 相位调整计算中使用的 CHDIV 是我的架构中的通道分频器、即使 在输出路径中未使用通道分频器(RFoutA 是 VCO)?

以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV)

 谢谢。






 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SysRef 模式下、这需要同步模式。  但同步模式不适用于大于256的信道分频。  那么、这就是导致警告的原因。

    对于第二个问题、如果您要查看 RFoutA 输出、请使用 CHDIV=1。  但是、IncludedDivide 仍然存在。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。