请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您可以看到、RFoutA 是 VCO、RFoutB 是 SYSREF。
当我要将通道分频器值更改为768时、会显示一条错误消息、其中显示通道分频器值不能超过256。
根据数据表、我知道表8中对通道分频器值存在限制。
但 FVCO <= 11.5GHz、因此通道分频器值可高达768。
出什么问题了?
另一个问题。
相位调整计算中使用的 CHDIV 是我的架构中的通道分频器、即使 在输出路径中未使用通道分频器(RFoutA 是 VCO)?
| 以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV) |
谢谢。